Arrow Electronics, Inc.

PRINCE2 Foundation Live Online

CODE: PR2_FOU3_LV

LÄNGE: 16 Hours (2 Tage)

PREIS: €1.332,00

Beschreibung

Jede Heldenreise im Projektmanagement hat einen Startpunkt: Die zweitägige PRINCE2 7 Foundation Schulung. Dieses Grundlagentraining bildet Ihren optimalen Einstieg in Mindset, Prinzipien und Rollen der siebten PRINCE2 Edition!

Die PRINCE2 7 Foundation Schulung bietet Ihnen umfassende Einblicke in die Prinzipien, Rollen und Verantwortlichkeiten des PRINCE2 Projektmanagements. Auch entscheidende Techniken für Change Management sowie das Erkennen und Minimieren von Risiken werden Ihnen vermittelt.

 

Lernziel

Ziel und Zweck der PRINCE2 7 Foundation Schulung und Zertifizierung:

In einem komplexen Geschäftsumfeld, in dem Projekte oft vielschichtig und interdisziplinär sind, ist ein strukturiertes und standardisiertes Vorgehen im Projektmanagement unerlässlich. Genau hier setzt die PRINCE2 Foundation Schulung an.

Das primäre Ziel der PRINCE2 Foundation Schulung ist es, den Teilnehmern einen fundierten Einblick in das PRINCE2-Framework zu geben, das sich durch seine skalierbare, flexible und anpassbare Herangehensweise an das Projektmanagement auszeichnet. Die Schulung stellt sicher, dass die Teilnehmer:

Ein weiteres zentrales Ziel der Schulung ist die Vorbereitung auf die PRINCE2 Foundation-Zertifizierungsprüfung. Mit dem erfolgreichen Bestehen dieser Prüfung können die Teilnehmer nachweisen, dass sie über das notwendige Wissen verfügen, um PRINCE2-Prinzipien und -Praktiken in realen Projektumgebungen anzuwenden.

Zusammenfassend zielt die PRINCE2 Foundation Schulung und Zertifizierung darauf ab, den Teilnehmern nicht nur das theoretische Wissen zu vermitteln, sondern auch das praktische Rüstzeug für die Anwendung von PRINCE2 in ihren jeweiligen Organisations- und Projektumgebungen zu geben. Sie wird so zu einer wertvollen Ressource für alle, die ihre Projekte effizienter, konsistenter und erfolgreicher managen möchten.

Die PRINCE2-Methodik verstehen: Sie werden die sieben Kernprinzipien, Themen und Prozesse kennenlernen, die den Rahmen für erfolgreiche Projekte bilden.
Rollen und Verantwortlichkeiten im Projekt klar definieren können: PRINCE2 legt großen Wert darauf, dass jedes Teammitglied seine Rolle und seine Verantwortlichkeiten kennt, was zu einer klaren und effizienten Projektstruktur führt.
Effektiv mit Risiken und Veränderungen umgehen: Die Schulungsteilnehmer lernen, wie sie Risiken bewerten, steuern und minimieren können, sowie wie sie mit Veränderungen im Projektverlauf umgehen.
Den Wert des kontinuierlichen Monitorings und der Anpassung verstehen: PRINCE2 betont die Bedeutung von regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen, um sicherzustellen, dass das Projekt weiterhin geschäftsrelevant und auf Kurs bleibt.

Zielgruppe

Die PRINCE2 Foundation Schulung richtet sich an alle, die ihre Fähigkeiten im Projektmanagement professionalisieren und standardisieren möchten. Mit seinem universellen und branchenübergreifenden Ansatz eignet sich PRINCE2 für eine breite Zielgruppe.

Zu den Hauptzielgruppen gehören:

Kurz gesagt, die PRINCE2 Foundation Schulung ist für alle geeignet, die in irgendeiner Weise mit Projekten zu tun haben und die Vorteile eines strukturierten Projektmanagement-Ansatzes nutzen möchten. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich, was diesen Kurs sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Profis attraktiv macht.

Projektmanager und angehende Projektmanager: Für diejenigen, die bereits in einer Projektmanagement-Rolle tätig sind oder planen, in diese Richtung zu gehen, bietet die PRINCE2 Foundation einen soliden Einstieg in die bewährten Methoden des Projektmanagements.
Teamleiter und Supervisoren: Personen in leitenden Positionen, die Projekte oder Teile davon steuern, können von einem tieferen Verständnis der PRINCE2-Prinzipien profitieren.
Fachkräfte aus verschiedenen Geschäftsbereichen: Egal ob aus IT, Bauwesen, Gesundheitswesen, Finanzen oder anderen Bereichen – PRINCE2 bietet wertvolle Einblicke, um Projekte jeglicher Art effizienter zu managen.
Berater und Freelancer: Für Selbstständige, die in verschiedenen Projekten und bei unterschiedlichen Kunden tätig sind, kann PRINCE2 als einheitlicher und anerkannter Standard dienen.
Stakeholder: Auch Personen, die in Projekten investieren oder anderweitig beteiligt sind und ein Verständnis für das Projektmanagement nach PRINCE2 entwickeln möchten, sind ideale Kandidaten für diese Schulung.
Absolventen und Berufseinsteiger: Junge Fachkräfte, die ihre Karriere im Projektmanagement beginnen möchten, erhalten mit der PRINCE2 Foundation einen fundierten Einstieg.
IT-Professionals: In vielen IT-Projekten ist PRINCE2 der bevorzugte Standard. IT-Experten, die an solchen Projekten beteiligt sind, profitieren von dem Wissen, das in der Foundation-Schulung vermittelt wird.

Voraussetzungen

Um an der PRINCE2 Foundation Schulung teilnehmen zu können, benötigen Sie keine Vorkenntnisse.

Inhalt

Inhalte der PRINCE2 7 Foundation

Die Grundlagen von PRINCE2 erlernen: Verstehen Sie die Prinzipien, Themen und Prozesse, die den Kern des PRINCE2-Frameworks bilden.
Die sieben PRINCE2-Prinzipien vertiefen: Erkennen Sie, wie diese Prinzipien das Fundament für konsistentes und effektives Projektmanagement schaffen.
Die sieben PRINCE2-Practices erforschen: Tauchen Sie tief in Practices wie Business Case, Qualität und Risiko ein und erfahren Sie, wie sie in allen Projektphasen angewendet werden.
Die sieben PRINCE2-Prozesse meistern: Verstehen Sie den Lebenszyklus eines Projekts von Anfang bis Ende, von der Initialisierung bis zum Abschluss.
Rollen und Verantwortlichkeiten klar definieren: Erfahren Sie, wie Sie Teams effektiv organisieren und sicherstellen, dass jeder genau weiß, was von ihm erwartet wird.
Risiken und Probleme managen: Lernen Sie die bewährten Methoden kennen, um potenzielle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren.
Erfolgreiche Projektlieferung sicherstellen: Verstehen Sie, wie PRINCE2 Ihnen dabei hilft, Ihre Projekte pünktlich, im Rahmen des Budgets und mit den gewünschten Ergebnissen zu liefern.


Zusätzlich bereitet Sie unsere Schulung gründlich auf die PRINCE2 Foundation-Zertifizierungsprüfung vor. Damit können Sie Ihre Fachkenntnisse im Projektmanagement durch ein international anerkanntes Zertifikat bestätigen.

Weiterführende Kurse

 

Weitere Informationen

Neue Themen der PRINCE2 7 Foundation:

Sustainability - Nachhaltigkeit wurde als weiterer Aspekt der im Projekt zu steuernden Dimensionen hinzugefügt - Umwelt- und Sozialverantwortung.
Embracing Digital and Data Management - Bietet einen Ansatz für ein effizientes Digital- und Datenmanagement.
Die Kompatibilität mit Agile, Lean und ITIL - Das Framework ist mit gängigen Projektmanagementmethoden kompatibel und verbessert so die Gesamtleistung eines Projekts.
Elemente des Inhalts und der Sprache wurden vereinfacht, um sie zugänglicher zu machen.
Der Fokus auf den Menschen wurde in die gesamte Methodik integriert.

Kurstermine